This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819041/tas5805m-tas5805m

器件型号:TAS5805M

你(们)好,先生

现在 我们 的客户 使用 TAS5805M 一 个令人惊讶 的问题 是  、第一个初始化 代码 无法 正常工作,但是,I2C 可以 读取 ACK;只有 第二个初始 化代码 、TAS5805M   将正常工作,

         !TAS5805M 处于 MP 情况,因此需要您的大力帮助,tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您能否向我们展示 您提到的第一个和第二个初始化代码? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    第一个和第二个代码是相同的、请帮助检查它、tks!e2e.ti.com/.../4276.amp_5F00_tas5805m.he2e.ti.com/.../amp_5F00_tas5805m_5F00_drv.ce2e.ti.com/.../ext_5F00_amp_5F00_init.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我们问题是什么? "无法工作"是什么意思? 没有声音? 如果是、请通过以下方式查看原因:

    宽58 00 00

    宽58 7f 00

    R 58 68 01

    R 58 70 01

    R 58 71 01

    R 58 72 01

    R 58 73 01

    注意:假设58是 I2C 地址

    然后通过参考数据表中的寄存器来告诉我什么是问题。

    然后、请与客户核实他们是否遵循数据表第43页上的顺序。 我在脚本中没有看到5ms 的延迟。

    此致、

    Alix Wan。