This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:IV 感应 SmartAmp 功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819380/tas2563-iv-sens-smartamp-capability

器件型号:TAS2563

您好!

我们的客户考虑采用 TAS2563来跟踪低频谐振下的扬声器系统阻抗。

我们还没有充满 PPC3 SA 表征封装。

但是、在购买 EVM 之前、我们的客户希望确认 TAS2563 IV 感应 SA 功能。

预期功能是集成的"实时测量块"可以监测低频谐振的峰值阻抗。

然后、SA 算法将激活以补偿驱动功率、并在谐振频率因温度或单元老化而降低时保持 SPL 平坦度。

这是正确的期望吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    没错。 必须首先对扬声器进行特性描述、这样算法就知道预期的阻抗、SPL 等 在实时保护期间、该器件将跟踪扬声器性能并根据需要进行调整、同时考虑老化或温度变化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    好的、我们将继续购买评估环境。

    此致、

    Mochizuki