This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:TLV320DAC32硬件配置

Guru**** 2636105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817692/tlv320dac32-tlv320dac32-hardware-configuration

器件型号:TLV320DAC32

大家好、团队、

客户对 MCLK、I2S、HPLCOM 和 HPRCOM 硬件配置有疑问。
客户正在考虑使用 TLV320DAC32作为模拟量、如下所示:E2E。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/809848?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320DAC32

您会建议客户如何设置以下 IO 引脚的硬件配置吗?

MCLK:浮点还是 GND?
BCLK: 浮点还是 GND?
WCLK: 浮点还是 GND?
DIN: 浮动还是接地?
HPLCOM : 浮点?
HPRCOM: float?

非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、山崎-圣、

    当数字输入/输出和模拟输出未被使用时、它们可以悬空。 MCLK、BCLK、WCLK 和 DIN 可悬空。 HPLCOM 和 HPRCOM 的情况相同。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruis - San、

    感谢您的回答。

    此致、
    Akihisa Tamazaki