This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116电感热点问题

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819808/tpa3116d2-tpa3116-inductance-hot-issue

器件型号:TPA3116D2

你(们)好,先生

 我们的客户 将 TPA3116 设计 用作80W 3欧姆;现在他们遇到了上述问题、需要您的支持、tks!

 在使用我们的音源 输入连接 电感负载,测试时,我们发现电感很热;然而,如果我们测试的条件是带声音的输入,则输出是 我们  可以得到的全功率  

此外、还会发现电感会越来越热、上方是 sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您在此应用中选择了什么是 PVDD 和电感器? 它看起来是由大纹波电流导致的、该电流会使电感器发热。

    此致

    Linda