This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5766M:移植4打 EQ 设置的输出寄存器

Guru**** 2930340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819752/linux-tas5766m-porting-output-registers-for-4-dozen-eq-settings

器件型号:TAS5766M

工具/软件:Linux

我们在使用 TAS5766和 Linux 驱动程序的下一代设计上取得了良好的进展。

 

上周在客户处、新版本 的固件通过 我们的 TAS5766智能放大器成功播放了音频。 Linux 驱动程序的初始成功。

 

现在、客户 已准备好通过 EQ 设置开始调优设计的声学性能。 因此 、他们希望与 我们交谈 、了解 如何将 EVM 套件的输出寄存器移植到供应商正在使用的模块中。 这是我们   在上一代中为他们提供的巨大帮助- Andy 在 这里是一个非常重要的资源。  我们需要再次支持这一点、 这次他们使用的是 Linux。  

 

请告诉我可以与谁合作(Andy?) 参加几 次电话会议并提供指导、使客户能够移植 约50个 EQ 设置。

 

我们可能需要将此内容脱机、以讨论其他详细信息。

 

谢谢、此致、

John Garrett TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

      Andy 应该为您提供支持。

    此致

    Linda