This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:I2S 采样率与 MCLK 频率有何关系?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819711/tas2557-how-does-i2s-sample-rate-relate-to-mclk-frequency

器件型号:TAS2557

MPAA 团队您好、

我代表我的客户发布此问题。  

我看不到 I2S 采样率与 MCLK 频率有何关系。

我看到的是数据表中的表50 (ASI 控制2字段说明)、并且 MCLK 频率的最小和最大值为0.512MHz 和49.15MHz。 采样率为24kHz。

我们如何配置它?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren、

    我将向您发送一封电子邮件、回答您有关时钟树的问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.