This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:噼啪声问题

Guru**** 2515315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819565/tpa6211a1-q1-pop-click-issue

器件型号:TPA6211A1-Q1

您好!

我的客户使用 TPA6211A1-Q1、他们在模式更改期间遇到噗声咔嗒声问题。 如果我们将+/-短接至接地或短接至彼此、则弹出式点击将消失。

您能否为我提供一些有关如何减轻弹出点击影响的建议?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    如果可能、最好使用差分输入。

    该爆裂声很可能是由输入电容器充电/放电不匹配引起的。 您可以尝试以下几项操作:

    • 增大旁路电容值、这将增加启用期间的斜坡时间、并希望在偏置电压仍然过低而无法放大瞬态时发生"噗噗"。
    • 您可以使用示波器在模式更改期间检查输入、这样您就可以看到导致弹出的瞬态。 基于此、可以调节输入电容器以减小它们之间的差异。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器