This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M POP 噪声

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819398/tas5805m-tas5805m-pop-noise

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

你(们)好,先生

 当 TAS5805M  上电,它  将发生 杂音 ,您能为我们提供一些调试建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darren、

     是否在设备通电或设置 HIZ -> Play 时发生这种情况? 请告诉我们启动顺序以及何时发生弹出?

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    首先、请检查客户是否遵循数据表第43页上的开机顺序。

    通常、当 TAS5805加电时、它不会在初始化之前开始播放。 在执行初始化和序列后、TAS5805将从 HIZ 进入播放模式、这不会有明显的弹出问题。 请检查序列、然后使用 Ch1 (output_P- output_N)对我进行示波器输出波形以进行调试。

    此致、

    Alix Wan。