This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TDM8流

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1EVM, TAS2505EVM, TAS2505, TCA9544A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819278/tas2505-tdm8-stream

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件:、 、TCA9544A

尊敬的 TI 团队:
我拥有 TAS2505EVM 和 TAS2505-Q1EVM 评估模块。 两种音频芯片均支持 LeftJ、RightJ、I2S 和 DSP 模式。 我想知道是否可以将一个嵌入在 TDM8音频流中的24位插槽与这些 D 类放大器配合使用。 我在 CodecControl 软件中找不到合适的开关、但我希望这是可能的。 我感谢你的任何帮助。 感谢您的支持。

此致、
Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    TAS2505器件支持 TDM 模式(时分复用)。 您能否提供有关 TDM8协议的详细信息? 它是8通道 TDM 吗?

    如果是、TAS2505能够处理此类数据。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、
    感谢您的快速响应。 没错、它是一款具有24位48kHz 音频数据的8通道 TDM。 我尝试将两个 EVM 平台都用作 TDM 从站、但都不起作用。 我将数据连接到 Din 引脚、将位时钟连接到 BCLK 引脚、将字时钟连接到 WCLK 引脚、并在软件中设置 PCM、24位。 我还需要设置什么吗?

    我不确定如何在 CodecControl-软件中设置时钟。 如果我在从模式中使用编解码器、我是否需要 PLL?

    如何将编解码器设置为选择一个音频插槽(例如、8中的插槽3)? 这在 CodecControl-software 中是可行的吗?

    TAS2505支持 I2C 控制协议、并将响应 I2C 地址0011000。 如果我在同一 I2C 总线上使用更多放大器、另一个具有哪些地址? 如何为其设置子地址?

    此致、
    Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    我明白你的观点。

    由于采用 TAS1020b 接口、TAS2505 EVM 具有固定时钟。 BCLK 通常配置为64 x WCLK (例如、对于 WCLK = 48kHz、为3.072MHz)。 因此、它每通道仅支持32位。

    TAS2505能够在数据偏移的帮助下处理多个通道。 数据偏移根据要使用的通道进行配置。 如果您的数据是24位、则每通道需要24位偏移。

    但是、时钟必须支持要使用的通道数量。 因此、您需要 BCLK = 192 x WCLK 来支持8个通道、每个通道24位。

    对于 EVM、它们只能支持四个16位通道。 EVM 数据偏移可在编解码器控制软件的数字设置中进行配置。

    有关 I2C 控制的问题、您需要获取具有不同 I2C 地址的放大器。 如果 I2C 地址相同、则会发生数据冲突。 在这种情况下、您将需要 I2C 地址多路复用器(例如、请参阅 TCA9544A)。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、
    再次感谢您的快速响应。 很高兴知道 TAS 能够处理数据流。 这表明、如果我专注于时钟调优、我就走在正确的轨道上。

    使用 I2C 地址多路复用器是一个很好的提示。 感谢您的建议。

    感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Holger