This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:具有 PurePath-CMBEVM 的 TAS5782MEVM

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819514/tas5782mevm-tas5782mevm-with-purepath-cmbevm

器件型号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他器件:PurePath-CMBEVM

您好、E2E、

我们的客户购买了具有 PurePath-CMBEVM 的 TAS5782MEVM、他们正在进行试用。
但是、它们不能达到正常系统运行测试的范围。

他们的要求如下;
-不使用 PC
-S/PDIF 声音输入
-通过 I2C 调节音量

他们准备了带有 MSP430和 DIP 开关的控制器板。
请告诉我可以实现这些功能的连接或命令。

请帮帮我。
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     对于如何使用 MSP430进行硬件设置、没有具体的指导。  

    您可以按照数据表图80获取立体声输出原理图、以提供相关的电源和 I2S、I2C 信号。  

     请参阅以下链接获取 Linux 驱动 程序 e2e.ti.com/.../719216 并按照相同的 I2C 配置来配置器件。

    此致

    Linda