This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:如何将 TAS2557应用添加到 PurePath Console 3 "应用中心"?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS5766M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818484/tas2557-how-do-i-add-the-tas2557-app-to-the-purepath-console-3-app-center

器件型号:TAS2557
主题中讨论的其他器件: TAS5766MTAS5825M

我使用 PurePath Console 3进行了几项使用 TAS5766智能扬声器放大器的设计。  现在、我使用 TAS2557进行了设计、我需要对这一新设计进行一些扬声器特性分析。

当我启动 PurePath Console 3时、我会在 Installed EVM Apps 下看到以下内容:

* I2C 主设备

*学习板

* TAS5766M

我在"可用的 EVM 应用程序"下看到以下内容

* TAS5766M_DUAL

* TAS5825M

如何将 TAS2557作为一个选项来安装它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您需要使用 TAS2557产品文件夹中的链接请求访问:

    您用于登录 PPC3的电子邮件地址是什么?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您现在应该可以访问 PPC3中的 TAS2557应用。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在就到了。   

    谢谢 Ivan。