This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:何时投入生产?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818111/tlv320adc3140-when-does-it-go-into-production

器件型号:TLV320ADC3140

大家好、TLV320ADC3140何时投入生产? 这是适合它的 PurePath 软件吗? www.ti.com/.../PUREPATHCONSOLE:1230:0]

此致、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    ADC3140预计将于今年秋季(9月至8月)发布

    PurePath 控制台3是控制软件所在的平台。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Steve 为我们安排了生产计划。 我在获取软件以使 TLV320ADC3140 EVM 正常运行方面遇到了困难。 我们从2015年开始发送一些过期的 PurePath Studio (支持我们在2015年为旧产品 设置购买的编解码器)(PurePath_Studio_Home_Audio_miniDSP_v5.95_build1_rev35815.exe)我们如何说服某人为我们提供支持 TLVADC3140的新软件、以便让 EVM 正常工作? 此外、我们还不会只是将软件与 EVM 一起放在 CD 上并从网站上获取更新? 我是否可以使用直接电子邮件联系有权访问此软件的人员?

    此致、Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、  

    "PurePath"是 TI 的商标、在许多不同的软件包中均已使用。

    在此处申请 PurePath Conole 的访问权限

    向下滚动到"立即订购"部分、然后单击"申请"

    在此处申请 ADC3140EVM 软件的访问权限

    向下滚动至"立即订购"部分、然后单击"申请"

    申请访问权限后、可能需要一天左右的时间才能批准访问权限。 发生这种情况时、您将收到一封电子邮件。  

    获得批准后 、导航至 TI.com 上的"My secure software"或单击 此处。

    您将能够看到软件下列出的 PurePath 控制台、单击"Access"

    PPC 有3个版本、 但幸运的是、最新版本列在首位。  

    选择 Windows 安装程序(请注意、Mac 安装程序仅支持某些应用程序、 ADC3140目前不是其中之一)

    下载并安装 PPC3后、  打开软件包、然后在应用的右上角单击"登录" 使用 TI.com 用户帐户和密码。  

    如果您已经获得 ADC3140EVM-SW 的批准、则 PPC3中将显示为可供下载的应用。 只需单击"ti"下载即可 、您已设置好。  

    此致、

    -Steve Wilson