This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:无法在 PurePath Studio 上添加多个输入

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819082/tlv320aic3111evm-k-unable-to-add-more-than-one-input-on-purepath-studio

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111TLV320AIC3254

我们需要来自两个不同麦克风的两个单声道输入来提供模拟输入。 因此、我们尝试在 PurePath 上添加两个模拟输入块。 但是、我们遇到错误"只允许1个 AnalogInput 组件"。  

但是、TLV320AIC3111的数据表支持3个单端输入。

请解释我们遇到此错误的原因。

此外,如果为方案拟订提供任何材料或支持,也将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、

    PurePath Studio 是一款用于配置器件 DSP 的工具。  只有一个 ADC、因此只能有一个数字输入。  

    有三个单端模拟输入可混合或多路复用至 ADC。  

    此致、

    Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有两个不同的麦克风、我们计划在 TLV320AIC3111EVM-K 上的 J7上连接单端麦克风

    我们需要单独处理每个麦克风通道。 我们想知道、我们是否可以拆分这些数据流、单独处理这些数据流、然后将其重新合并在一起、以输出最终的处理音频输出。

    此致、

    索维克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    苏维克、  

    一个 ADC 无法做到这一点。 编解码器的替代选择是 TLV320AIC3254、 或者如果您可以使用两个数字麦克风 AIC3253。  

    此致、

    -Steve Wilson