This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:输出滤波电容器

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/819293/tas5805m-output-filter-capacitor

器件型号:TAS5805M

你好

我发现典型应用如图143,建议使用0.68uF 作为输出电容,如果选择1uF,会有什么影响,有多少影响?

PVDD 为19V、DVDD 3.3V、2 * 5W 扬声器(立体声 BRL)、电感器选择10uH、材料库仅具有1uF、无0.68uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    可以使用1uF 电容器、而不是0.68uF 电容器。  我认为您不会看到任何影响。  

    Andy