This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TAS6424

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818905/tas6424l-q1-tas6424

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

大家好、团队成员

 这个问题是为了确认 TAS6424是否应该从一开始就在输出上有负载、也就是说、在打开功率放大器之前、我们应该连接负载? 我还需要 TAS6424 EVM 工具的 GUI、如果可能、可以共享它。

此致

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    您可以在上电之前连接负载、这是最常见的用法。 至于 PPC3和 TAS6424工具、请仅注册 myTI 帐户、然后转至 www.ti.com t

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alix

    我知道这是最常见的用法、但我想确认、如果您在没有负载的情况下打开放大器、并且之后只连接这些负载、会发生什么情况? 我无法使用 EVM 进行测试、因为放大器从高阻态开始、我需要使用 GUI 来获取音频。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    您已获得 PurePath 软件的访问权限。  请根据 EVM 用户指南进行安装。  

    当器件退出待机模式时、该器件处于高阻态模式。  直流负载诊断将运行、如果 未连接负载、则不允许输出转换为静音或播放模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg

    我认为这并不清楚。 如果可能、您是否认为我们可以召开会议来讨论这种情况?  

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregg

    您是否知道我们是否与 Bose 直接联系? 我尽快需要您的反馈。

    此致

    弗朗西斯科

    电气设计工程师

    Bose 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗朗西斯科

    我已离线向您发送了一封电子邮件。  我将关闭此帖子。