This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 DSP 或 DSP 初始化之前是否有降低增益的设置?

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817416/any-setting-to-decrease-the-gain-before-dsp-or-dsp-initial

器件型号:TAS2557

大家好、

我们将 PPC3中的滑块增益控制调整为6dB、禁用 EQ、并将 SPK_GAIN_EDGE 寄存器设置为15dB。

输入0dB 1kHz、但仅获得1V 输出。

DSP 之前是否存在负 dB 增益? 可能处于 ASI 或 DSP 初始化阶段?

请帮助确认是否存在任何未知增益设置。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您能否共享完整的器件配置(cfg 文件)? 您使用的采样率是多少?
    如果您尝试使用 ROM 模式和 SmartAmp 模式、是否有差异?

    降低的输出可能与多个因素有关、一个因素是发送正弦音、而扬声器保护会降低增益、因为正弦音会快速加热扬声器。 您是否正在使用 EVM 和 EVM 扬声器?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    附加了如下所示的整个调优文件。

    我们使用48kHz 采样率、SPK 是我们的产品 SPK、而不是 EVM SPK。

    我们使用 SmartAmp 模式、因为我们的客户需要禁用 EQ/DRC/...setting、只需为编解码器杜比调优保留 SPK 保护即可。

    除了 SPK_GAIN_EDGE 之外、还有其他任何脱离 DSP 的增益设置吗?

    谢谢

    e2e.ti.com/.../EP2DUALMONO0621.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我对输出测量有一些意见:

    • 您能评论一下我在第一篇帖子中的第二个问题吗? 您是否使用正弦音? 您是否尝试过宽带信号(如白噪声)并发现有任何差异?
      通过我的测试、我可以看到正弦音调输出为~1Vrms、白噪声输出为~2.1Vrms (在器件 A 上)
    • 我使用 Snapshot 1进行测试,这是否正常?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否对我在上一帖子中的问题有进一步的评论?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器