This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6017A2:TPA6017A2输出功率

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6017A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818932/tpa6017a2-tpa6017a2-output-power

器件型号:TPA6017A2

尊敬的所有人:

   请帮助确认 TPA6017A2能否实现每通道2W 的无失真输出功率? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    数据表中有多个图表提供了器件的预期性能。
    如果您使用3或4 Ω 负载、该器件将能够在 THD+N = 1%左右时输出2W 的电压

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器