请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA1650 尊敬的 TI:
我有一个关于输入电容器的主要问题、10 μ F (推荐)。我的问题是、TI 为什么要使用 MLCC 电容器(如 X5R 或 X7R)、因为它们众所周知、会引入失真和压电效应-它们是由于价格、尺寸、电容而被采用的? 或者、在这种情况下使用哪种电介质无关紧要?
我正在使用这个芯片构建输入部分、我正在考虑输入电容器、因为我在大多数时间使用薄膜电容器(政治电容器、政治电容器等)。
如果有充分理由使用 MLCC 或不使用薄膜电容器,我很高兴知道;)
另一个小问题是、我是否应该使用一些二极管(如 TVS)来提供输入保护?
我听说 TVS 二极管可能不是很好的主意,因为它们的电容,我应该改用这种方法:
感谢您抽出宝贵时间回答问题;)