This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414CQ1PHDEVM:TAS5414CPHD

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818734/tas5414cq1phdevm-tas5414cphd

器件型号:TAS5414CQ1PHDEVM

Scott 先生、您好!

    当我测试 TAS5414CPHD EVM 板时、我发现通道2只能在12dB 下工作、但 通道1/3/4可以在所有四种增益下工作。通常、 ;寄存 器0x08~0x10为00 f0 0d 50 00 00 01 μ s 当通道2增益的值发生变化时、通道2会被修改、输出会被阻止。

     您能告诉我发生了什么、我应该如何设置 寄存器吗?

祝你一切顺利、

Rui

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、

    请提供 从0x00到0x10和0x13的寄存器转储。  这将为我提供器件状态的完整图片。