This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242RHBEVM:它能否在 HybirdFlow 5模式下支持44.1/48/88.4/96/176.4/192KHz 采样率音频源?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242RHBEVM, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817786/pcm5242rhbevm-can-it-support-44-1-48-88-4-96-176-4-192khz-sample-rates-audio-source-in-hybirdflow-5-mode

器件型号:PCM5242RHBEVM
主题中讨论的其他器件: PCM5242

你(们)好

 PCM5242RHBEVM 能否在 HybirdFlow 5模式下支持44.1/48/88.4/96/176.4/192KHz 采样率音频源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个、

     当我们从 光学连接192k 音频源时、EVM 无法正常工作。 如下图。 你能提出一些建议吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    PCM5242可通过混合流量5支持多种速率、但 EVM 本身无法生成除44.1k/48kHz 之外的任何数据。  对于此类测试、PSIA 连接器(JP1-4)允许将外部 I2S 源连接到 DAC、例如 Audio Precision System 2仪器上的 PSIA 模块。

    在您共享的映像中、您选择了 PSIA、这将要求您提供外部输入。  如果要使用光学输入、请单击 GUI 中的光学连接器图标。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      谢谢你。 我想使用  光学输入来确认 EVM 是否支持192k 速率。

     如果我们要调整192K 音频源并下载寄存器配置文件, I2S 源是否 应仅 来自 JP1-4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    没错。  192kHz 数据必须从外部提供。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

     谢谢。 我们会发现另一个问题。 当我们使用 HF5模式(无其他更改)且 JP1-4作为外部 I2S 源时。  

    当数据为192K 时、输出正常、没有失真。  

    当日期为48K 或44.1K、96K 时、失真越大或越小。 当数据不是192K 时,我们需要做些什么来减少失真?

    在文件 SLAU577A 中、它可以在 HF5模式下支持8-192个日期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    我认为这只是软件中的一个糟糕的实施。  工艺流程系数是相同的、但我认为您需要为其他采样率重新配置时钟树和指令命令。   

    在这方面、GUI 仅用于测试192kHz。  根据您的喜好调整 PCM 后、您需要手动处理采样率变化。

    谢谢、

    Paul