This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:避免噼啪声的解决方案

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818699/tas5411-q1-the-solution-to-avoid-pop-sound

器件型号:TAS5411-Q1

尊敬的团队:

当我的客户测试 TAS5411-Q1时、他们发现、如果在 PVDD 通电后将 MUTE 引脚设置为低电平、则会发出噼啪声。  

为了避免噼啪声、我们打算在 PVDD 通电之前将 MUTE 引脚设置为高电平(3.3V、上拉电阻为47k Ω)。 此解决方案是否可行? 使用此方法是否有任何不良努力? 原理图如下所示、

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    这不会是问题。  PVDD 电压为0VDC 时、该器件的 MUTE 引脚上可提供3.3VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    很抱歉,我没有得到你的意见。 您是说我无法使用该解决方案、对吧?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪利、

    很抱歉、有任何含糊之处。  您可以使用该解决方案。