This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:需要 TAS5731EVM 驱动程序

Guru**** 2520560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817787/tas5731m-need-the-tas5731evm-driver

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件:TAS5731

你(们)好

 我们有两个 TAS5731EVM 板、 但现在计算机无法识别它们。 我们怀疑 TAS5731的驱动程序会丢失。 您能否共享 TAS5731EVM 的驱动程序? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请按照数据表第31页配置器件启动。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Linda

     我在第31页上找不到有关启动建议的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以卸载 PPC3并使用最新版本重新安装? 所有驱动程序都包含在新安装中。

    此致、

    Alix Wan。