This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4201:输出是否支持 I2S 音频数据?

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM4201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817375/pcm4201-can-the-output-support-i2s-audio-data

器件型号:PCM4201

你(们)好

  PCM4201的输出是否支持 I2S 音频数据?  我们找不到任何内向。

等待您的反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril、  

    PCM4201始终将带 MSB 的数据放入帧的第一位、 因此与 I2S 格式不兼容。  大多数处理器足够灵活、能够支持左对齐模式

    此致、

    -Steve Wilson