This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:PDM 和模拟输入、I2S 输出

Guru**** 2790365 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818376/tlv320aic3254-pdm-and-analog-input-i2s-output

器件型号:TLV320AIC3254

设计

  我们希望使用 TLV320AIC3254同时实现以下功能,而不是混频器?如果可以,您可以在 PPS GUI 中共享方框图吗? 谢谢  

  •  针对 L 通道的1xPDM 输入和 I2S 输出、
  •  R 通道1个模拟输入和 I2S 输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Agril、  

    主要设置差异是设置数字麦克风。  

    第0页、寄存器52 - 0x28 GPIO 是数字麦克风 CLK  

    第0页、寄存器81 - 0xD8 # 这会将左侧 ADC 设置为 PDM 输入、 将 CLK 设置为 PDM 输入。

    您甚至不需要 PPS 来设置它。  

    此致、

    -Steve Wilson