This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:相位反转的可能性

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817279/mc33078-possibility-of-phase-reversal

部件号:MC33078

尊敬的专家:

我的客户希望了解相位反转的可能性。

根据随附的应用手册、PNP 或 JFET 输入级可能会导致。

我认为 MC33078是 PNP 输入级、它是正确的吗?

您能否告诉我、当输入电压低于共模电压范围时、是否会发生相位反转?

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    MC33078 具有传统的 PNP 差分输入级、与 您参考的 AAJ 文章中所示的图1电路类似。 不仅 Vcc 轨上有电流源、而且 V-轨上也有 NPN 动态负载对、 而且设计中没有任何反相电路。 如果输入级的动态负载由非常大的负共模电压驱动进入饱和状态  、则可能会发生相位反转。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢你的答复。

    我知道、当输入大负共模电压时、MC33078可能会发生相位反转。

    我将与客户分享这些信息。

    非常感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一