This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 什么是 PCM1773 VOUTL 端子的 ESD 保护工作能力?

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817769/what-is-esd-protection-perforemance-of-pcm1773-voutl-terminal

器件型号:PCM1773

 大家好、

 我的一位客户正在将 PCM1773用于其当前产品。

根据他们的信息、  在极少数情况下、PCM1773会在其产品上遇到问题。 断开的端子为 VOUTL。

该端子  通过耦合电容器(10uF)连接到产品的耳机插孔、无需任何 LPF 或任何 ESD 保护部件。

  您可以在上述假设下回答以下问题或提供建议吗?

 问题1.  什么是 PCM1773 VOUTL 端子的 ESD 保护工作能力? 它 是高于 2kV 还是更低?

 问题2.  为了保护 VOUTL 端子、耳机插孔端子是否必须具有任何 ESD 保护部件?

 问题3. 如果问题2的答案 是肯定的、您是否有任何推荐的 ESD 保护器件?

 问题4. 您是否有任何与 PCM1773引脚和功能兼容的部件、它们不想修改当前的 PCB、因此 ESD 保护期比 PCM1773高?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    我已经问我的质量该器件的 ESD 等级是多少、但他们可能只会在美国周末度假后返回给我。

    PCM1773没有另一个引脚对引脚器件。

    通常、对于任何可能具有外部接口的系统、我始终建议使用外部 ESD 保护器件。  有关建议、请参阅本文档。  

    http://www.ti.com/lit/sg/sszb130c/sszb130c.pdf

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

     非常感谢您的快速回复。

     我了解到、VOUTL 不会造成损坏需要任何 ESD 保护部件。

     我期待收到"VOUT"的 PCM1773 ESD 穿孔  

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    PCM1773PW 可靠性报告指出了 HBM 的3KV 电压。  此外、它还具有机器模型 ESD 额定值、即300V。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Oaul、

     非常感谢您的回复。 这些信息对客户和我都很有帮助。

     此致、

     Kazuya。