This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:配置问题

Guru**** 2794815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817881/tlv320dac32-configuration-issues

器件型号:TLV320DAC32

您好!

    我的配置如下:

     现在有一个问题、实际输出没有问题、但高功率不起作用、输出不会被放大。

配置是否有任何问题?

--------------------------------------------------------------------

#引脚复位
P 复位1 #释放 RESET 引脚
D 150
W 30 00 00 #选择第0页
W 30 01 80 #软件复位寄存器
D 150

W 30 07 0A #寄存器07:DAC 数据路径设置寄存器
W 30 09 00 #寄存器09:音频串行数据接口控制寄存器 B
W 30 25 C0 #寄存器37:DAC 功率和输出驱动器控制寄存器
W 30 26 06 #寄存器38:高功率输出驱动器控制寄存器
W 30 29 A0 #寄存器41:DAC 输出开关控制寄存器

W 30 2A 7C #寄存器42:输出驱动器杂音抑制寄存器

W 30 2B 00 #寄存器43:左 DAC 数字音量控制寄存器
W 30 2C 00 #寄存器44:右 DAC 数字音量控制寄存器

W 30 2F 80 #寄存器47://DAC_L 至 HPLOUT 音量控制寄存器
W 30 33 3D #寄存器51:HPLOUT 输出电平控制寄存器 X-dB

W 30 36 80 #寄存器54://DAC_L 至 HPLCOM 音量控制寄存器
W 30 3A 3D #寄存器58:HPCOM 输出电平控制寄存器 X-dB

W 30 40 80 #寄存器64://DAC_R 至 HPROUT 音量控制寄存器
W 30 41 3D #寄存器65:HPROUT 输出电平控制寄存器 X-dB

W 30 47 80 #寄存器71://DAC_R 至 HPRCOM 音量控制寄存器
W 30 48 3D #寄存器72:HPRCOM 输出电平控制寄存器 X-dB

W 30 65 01 #寄存器101:附加控制寄存器 B

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我有一些建议。

    首先、您使用的 DAC 布线绕过输出混频器。 通常、我们建议使用输出混频器、因为它具有更好的抗噪性能。 那么、您能否按如下所示修改寄存器41?

    W 30 29 00 #寄存器41:DAC 输出开关控制寄存器

    然后、您有输出的捕获吗? 它是否处于满量程级别? 您尝试达到哪个级别? 您可以使用位于寄存器51、58、65和72位 D7-D4中的 HP 输出增益。 最大电平为9dB、您可以按如下所示进行配置:

    W 30 33 9D #寄存器51:HPLOUT 输出电平控制寄存器 X-dB

    W 30 3A 9D #寄存器58:HPCOM 输出电平控制寄存器 X-dB

    W 30 41 9D #寄存器65:HPROUT 输出电平控制寄存器 X-dB

    W 30 48 9D #寄存器72:HPRCOM 输出电平控制寄存器 X-dB

    如果问题仍然存在、您能否提供电路原理图以了解更多详细信息?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

                您可以给我提供电子邮件吗?

               答案仍然无法解决此问题。

                我将向您发送原理图和详细信息。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    我刚刚向您发送了一个包含我的电子邮件地址的 E2E 聊天。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

              谢谢、我会给您发送邮件。