This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:单端配置的输入电阻 RI 和 CAP CI

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1-Q1, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817445/tpa6211a1-q1-input-resistance-ri-and-cap-ci-for-single-ended-configuration

器件型号:TPA6211A1-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TPA6211A1

大家好、

我的客户将使用具有单端配置的 TPA6211A1-Q1。

在此配置中、

Q1) CI IN+节点必须与 IN-节点的 CI 值相同?

Q2) RI IN+节点必须与 IN-节点的 RI 相同?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    是的、两个输入的输入组件应该是相同的值。
    当使用单端输入时、输入之间的阻抗匹配度必须尽可能的接近、这一点非常重要。 保持相同的元件值是一个好的做法、尽管如有必要、可以通过在不同的值上测试 PoP 性能来对电容器进行微调。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    非常感谢您的回答。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    客户在之前的回答中询问了有关以下句子的更多问题、

    "虽然可以通过在不同的值上测试 PoP 性能来微调电容器、"

    您能否提供有关 TPA6211A1的" PoP 性能测试"的详细信息?

    此致、

    Noboo Fujiahra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    噼啪噪声是一种主观测量。 它是启用或禁用某些放大器时出现的"噼啪"或"咔嗒"类噪声。 有些人比其他人听得更好、也是相对于扬声器和耳朵之间的距离。
    有时、为了使其具有定量性、使用示波器或音频测量工具来测量加电或断电期间发生的瞬态。

    在某些情况下、输入端的电容值会影响此"噗噗"瞬态。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器