This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:立体声音频 ADC

Guru**** 2757475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816901/linux-tlv320aic3106-stereo-audio-adc

器件型号:TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

大家好  

我在数据表( 立体声音频 ADC)中查找,有一些很好的选择,如  

立体声音频 ADC 高通滤波器

自动增益控制(AGC)

目标级别

噪声门限阈值

(笑声)

在我将10个麦克风连接到模拟输入时,是否可以在所有模拟输入上使用此选项?

如何将此选项用于所有模拟输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    正如我在回答您的另一个问题时所述、您无法将10个麦克风连接到此设备。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron  

    感谢您回答我的问题。

    好的、你是对的  

    我在数据表( 立体声音频 ADC )中查找,有一些不错的选择,如  

    立体声音频 ADC 高通滤波器

    自动增益控制(AGC)

    目标级别

    噪声门限阈值

    (笑声)

    在我将某些麦克风(在单端模式下少于6个)连接到模拟输入时,是否可以使用此选项?

    意味着在每个单端模式下都可以使用这些放大器选项?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    是的、可以在连接多个麦克风时使用这些选项。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron  

    您能说 我在单端模式或差分模式(每种独立模式)下可以连接到 TLV320aic3106的麦克风数量是多少?

    假设我们有使用所有立体声音频 ADC 的互动(如立体声音频 ADC 高通滤波器、自动增益控制(AGC)、目标电平、噪声门限值和...)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    很抱歉我的回答延迟。

    您可以在单端模式下连接6个麦克风、或在全差分模式下连接4个麦克风。  

    此致、

    Aaron