This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有线性输出 USIGN DAC + D 类放大器的音频放大器

Guru**** 2983860 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, TPA3138D2, PCM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817580/audio-amplifier-with-line-out-usign-dac-d-class-amp

器件型号:PCM5121TPA3138D2
主题中讨论的其他器件: TPA3138D2、 PCM5122

尊敬的团队:

我正在进行设计、该设计应包含具有以下要求的音频接口:

  • 它应该从 MCU 接收数字音频数据
  • 它应该具有线性输出
  • 它应该能够驱动四个1W/8欧姆扬声器(每个放大器通道并联每两个扬声器)

我使用 TI 提到的 IC 设计了原理图、如果您能查看 PCM5121和 TPA3138D2之间的连接以及线性输出电路、我将不胜感激。 功率放大器将使用固定的5V 电压供电、因此在4欧姆负载(两个8欧姆扬声器并联)下、不应超过~2.5W、适用于所用扬声器。 我将限制音量、以限制固件中的输出功率。

请查找随附的原理图。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miroslav、

    通常、我建议 SCK 源作为音频源的基本时钟、因为它们需要同步。  什么是生成 I2S 信号? 可以与 SCK 共享相同的时钟吗? 否则、最好只在3线模式下使用器件以避免同步问题。   

    不是 PCM5122具有2.1Vrms 输出。  您选择的 TPA 最小增益为20dB。  因此、这意味着您的满量程输出为21VRMS、比您的电源大得多。  我建议您使用 PCM5122内部的衰减寄存器来降低满量程最大输出。

    否则、这看起来不错、

    请回答任何其他问题、

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您提供的反馈。

    PCM 是 I2S 主机、因此它将接收振荡器的时钟并向微控制器提供帧和位时钟。 因此、MCU 和 DAC 将在3线模式下进行通信。

    您正处于 PCM 输出和 TPA 增益的右侧、我们绝对会限制 PCM 的输出功率以避免削波。

    此致。