This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:B 类放大器的替代产品

Guru**** 2586035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/818155/tpa3138d2-replacement-to-class-b-amp

器件型号:TPA3138D2

您好!

我向 客户推荐 TPA3138D2、以将音频放大器替换为以下规格。 随着越来越多的应用迁移到 D 类放大器、我建议使用此器件来替代 TDA1519。

工作电压(V)

10.8-16.4.

6-17.5.

额定功率(W)

4 (内部)、7.5 (外部8 Ω)、13 (外部4 Ω)

22/11.

音频输入

差动

差动

音频输出

差动

差动

扬声器应用

BTL

BTL/立体声

PA 架构

 

B 类

内部增益(dB)

 

80/40.

关键规格要求:

电压范围:10.5–16 VDC

负载:20 Ω

放大器增益:46dB (BTL 模式)

输出:5W (RMS 满摆幅)

THD:1%或更低

范围:100 ~ 10kHz

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    TPA3138仅支持20dB 和26dB、不支持46dB。 为什么需要如此大的增益设置?

    我还需要其他方面的帮助吗?