This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:使用 miniDSP_MODE 故障

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817431/tlv320adc3101-useing-minidsp_mode-fail

器件型号:TLV320ADC3101

你(们)好

  当我使用 miniDSP_MODE 时、DOUT_Pin 仅输出大噪声(范围为-32768~32767)。当我退出此模式时、 DOUT_Pin 输出正常。 我复制了 PurePath_Studio 中的代码。  我  的设计中只有一个 Dec4xIn_1和一个 I2S_OUT_1。 请帮帮我。

 MCLK =4.096M   WCLK=16k   BCLK=512k    FS=16k/16位   

PLL 掉电、ADC_CLKIN=MCLK、NADC=1、mAdc=2、AOSR=128、IADC=226

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、海报!

    我们的支持人员正花时间与家人一起在美国度过独立日假期。  可能是7月8日、我们才会在您的查询中为您提供帮助。  我们提前对延误表示歉意、并将尽快返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dai Yu、  

    您能否共享您的寄存器配置?

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我已经解决了这个问题、可能是因为当 PLL 关闭时 MCLK 的频率太低、mini-DSP 无法工作。  

    打开 PLL。后、输出正常

    80MHz ((PLLCLK_IN*K*R/P)= 110MHz

    这种情况是必要的。 是?