This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 的启动过程

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817609/tas5805m-startup-procedures-for-tas5805m

器件型号:TAS5805M

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了有关 TAS5805M 启动过程的信息。

TAS5805M 数据表的9.5.3.1启动过程中介绍了以下内容。

4. I2S 时钟稳定后、将器件设置为 HiZ 状态并通过 I2C 控制端口启用 DSP。

数据表中没有说明 TAS5805M 侧稳定的判断条件。

请告诉我 TAS5805M 如何判断它是否稳定的具体条件。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     请参阅数据表详细时间图。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linda-San,您好!

    请告诉我数据表中的时间图的位置。


    顺便说一下、我正在查看9.5.3.1启动过程、但我找不到有关 I2S 变得稳定的详细说明。
    TAS5805M 如何判断 I2S 是否稳定?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您不确定 I2S 质量、建议在整个系统调试之前使用示波器进行监控。  

    在9.5.3.1启动过程中、您可以看到 I2S 将在待机设置5ms 后发送。 通常 I2S 应该是稳定的。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe、

    I2S 稳定表示格式符合9.3.2器件时钟要求。 更简单的方法是读取0x71寄存器的位2以确保没有时钟错误、更多详细信息可在0x39寄存器中找到。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew 和 San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、

    哈塞伯