This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:关断时的引脚阻抗

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817038/tas6424l-q1-pin-impedance-in-shutdown

器件型号:TAS6424L-Q1

大家好、

我们是否有关于关断期间 OUT_x 引脚阻抗的数据?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      器件处于关断状态或 HIZ 状态时、您是指输出阻抗吗? 为何您的应用对此感到担忧?

    我们可能需要检查设计数据、稍后再回来。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    器件关断期间、OUT 引脚上有14K Ω 的下拉电阻器。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    抱歉、我是指高阻抗状态下的阻抗。 客户有一个与音频放大器并联的运算放大器、希望在 TAS 处于高阻态时打开运算放大器输出、并在运算放大器关闭时打开 TAS。 客户希望尝试了解高阻抗引脚可能对运算放大器输出产生的影响。

    您能否提供输出的阻抗曲线?

    此致、

    Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mihir、

    在高阻抗期间、阻抗为下拉、没有其他有源驱动器电路。 因此、您可以考虑 在运算放大器输入侧应用了一个下拉电阻器。

    您请求的阻抗曲线的 x 轴线是什么、您能否提供有关该曲线的更多详细信息?

    迪伦