This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3268:如何同时从某些麦克风录制?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3106, TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817202/linux-tlv320aic3268-how-record-from-some-microphone-at-same-time

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

大家好

我花了几天的时间在 TI 上找到一个编解码器芯片来连接一些(更喜欢8个)麦克风、并同时选择性地记录所有这些芯片。

有可能、还是另一个芯片能够做到这一点?

正如我在过去的问题中所知、TI 编解码器可以同时录制和回放、这取决于  驱动程序实现方式>是真的吗?

那么,如何将一些麦克风连接到编解码器 IC? 它必须处于差分模式、还是可以在单端模式下使用?

我可以简单地将所有模拟输入连接到单独的麦克风吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪  

    AIC3268有2个 ADC、因此只能使用2个独立的模拟麦克风输入。  还有2个数字麦克风输入、 因此除了2个 ADC 外、您还可以连接4个数字麦克风。  

    关于编解码器同时录制和回放... 我不会说这取决于驱动程序实现方式... 我会说它取决于编解码器配置、 但很显然、驱动程序必须正确配置编解码器... 但任何编解码器都是如此。  

    您可以使用耦合电容器将麦克风连接到输入... 数据表中提供了一些示例。

    麦克风可以采用 SE 或差分方式连接、 这当然取决于麦克风。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Wilson 先生、您始终给出好的观点。

    另外2个 TI 编解码器 TLV320aic3104和 TLV320aic3106>可以连接多少模拟和数字麦克风呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪

    请参阅数据表或使用音频编解码器的在线参数表来比较基本功能。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve  

    在 TLV320AIC3268 数据表的第8.3.2.1节中、表述:

    如图37所示、TLV320AIC3268包含八个模拟输入、可配置为4个立体声单端对或4个全差分对。

    我不理解不可能使用,例如,至少将4个简单模拟麦克风连接到此芯片,或将差分信号连接到4个单端输入。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪  

    数据表的第8.3节是建议的工作条件、没有第8.3.2.1节、 图37是布局示例...  

    数据表所说的内容是:

    到目前为止、您应该非常清楚、只有2个 ADC。  因此、虽然有8个输入引脚、 但您无法从2个 ADC 中获得8个数字音频通道。  因此、您了解到、当数据表提到输入"... 可以混合和/或多路复用..."  这意味着您必须混合和/或将麦克风切换到2个 ADC 输入。

    此致

    -Steve Wilson