This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM3168A:Linux 驱动程序和可连接的模拟麦克风数量

Guru**** 2894950 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817915/linux-pcm3168a-linux-driver-and-how-many-analog-mic-could-be-connected

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168

工具/软件:Linux

你(们)好

我想使用 PCM3168A 读取至少4个简单模拟麦克风来录制(在 Linux 中)语音和回放,以便:

  • 此芯片可连接多少个独立的简单模拟麦克风? 是差分还是单端?
  • 它是否具有 Linux 在 BBB 上实施的驱动程序?
  • 是否可以在 Sametime 上录制和回放?
  • 是否可以 将2个 PCM3168A 与 BBB 同时使用?
  • 此芯片是否有任何评估板可供购买?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪

    1、6个差分输入可连接至该器件。 PCM3168中没有内部 PGA、因此您需要确保输入电平合适。  

    2.否

    3. 是的。 我们的所有编解码器都可以做到这一点。  

    4.可以一次使用两个设备。  您必须创建自己的驱动程序。  

    5、该器件没有评估板、这是多年前的事 、但一段时间以来一直没有。  

    此致、

    -Steve Wilson