This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:有多少个模拟麦克风连接到 TLV320aic3106?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817912/linux-tlv320aic3106-how-many-analog-mic-connect-to-tlv320aic3106

器件型号:TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

你好  

在  单端模式或差分模式(每种独立模式)下、我可以连接到 TLV320aic3106的麦克风数量是多少?

假设我们有使用所有立体声音频 ADC 的互动(如立体声音频 ADC 高通滤波器、自动增益控制(AGC)、目标电平、噪声门限值和...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马赫迪  

    您可以进行连接  

    6个单端麦克风 或  

    4个差动麦克风和2个单端麦克风、  

     

    正如我们已经讨论过的、此编解码器总共有2个 ADC、 因此现在应该可以清楚地看到、每个麦克风不会同时有6个数字输出。  

    此致、

    -Steve Wilson