This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557功耗

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/815986/tas2557-tas2557-power-consumption

器件型号:TAS2557

您好、先生、

我的客户希望首先澄清这种情况、扬声器保护启用且无信号。

我们检查禁用升压模式和无输入信号。 但 VBAT 仍消耗46mA 电流。

我们是否应该在此测试条件下禁用其他设置?

谢谢、Ian。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我可以确认在来自 EVM 的 VBAT 上测量值为3.93mA。

    您如何配置设备? 我遵循的步骤如下:

    1. 拆下 J2并连接万用表以测量 VBAT 上的电流
    2. 将 USB 从 EVM 连接到 PC
    3. 将5V 电源连接到 J29
    4. 打开 PPC3
    5. 打开 TAS2557应用
    6. 打开系统检查并跳过
    7. 打开"调优和音频处理"选项卡以初始化器件
    8. 通过连接到 J2的万用表测量 VBAT 上的电流

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是否对上述测量空闲流耗的过程有进一步的评论?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器