This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251、在20hms 负载下

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817833/tpa3251-tpa3251-at-20hms-load

器件型号:TPA3251

你好

我们计划在 新的放大器项目中使用 TPA3251。 我需要要求您 确认该放大器在2欧姆负载下能够正常工作、并满足输出功率要求(75W*4CH@2欧姆、1% THD)。 我在数据表中找不到2欧姆数据。 非常感谢。

 

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的模拟先生/女士:

    我假设您说的是4CH、您说的是一个器件上的4CH?  如果是这种情况、则您将使用 SE 模式、该模式支持2 Ω 负载。  您可以在 TPA3251数据表的第12页找到2 Ω 数据。 具体来说、图10显示了使用2 Ω 负载时、在1% THD 下可获得约70W 的输出功率。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Robert Clifton