This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:需要设计帮助

Guru**** 2588115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817032/tlv320aic3263-design-help-needed

器件型号:TLV320AIC3263

您好!

我们的设计包含2个数字接口和1个模拟接口(均为双直接)。 我们希望将任何左侧输入通道连接到任何左侧输出通道、将任何右侧输入通道连接到任何右侧输出通道。
还必须能够将所有左侧输入信号混合在一起并将其路由到任意数量的左侧输出。 例如、模拟左侧输入与数字 ASI1左侧输入一起、并将混合信号路由到左侧 ASI3输出和左侧模拟输出。

我们的星座中有一个 ASI1左侧输入信号问题、该信号应路由到左 ASI3输出、同时路由到左模拟输出。 我们可以在模拟左侧输出上看到和听到信号、但在 ASI3输出上没有数据。 ASI3接口上提供了帧时钟 WCLK 和 BCLK。 两个 ASI 接口都用作主接口。
在附件中、您将找到 PurePath Studio 项目。
请帮助我解决我们的问题
谢谢你
此致
Waldemar

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3263_2D00_Design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WD59、  

    我们的一位专家将在接下来的几天内作出答复。  这是美国的一个假期、因此请期待一些延迟。  

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    我可以看到、同一信号也路由到 I2S_OUT_TO_STM 的左通道。 我假设这是 ASI1左侧输出。 您能否记录并检查左侧 ASI1输出是否正确? 如果正确、则问题可能出在 ASI3配置上。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢你的答复。 I2S_TO_STM 是 ASI1左侧输出。 但 ASI1输出与 ASI3输出存在相同的问题-没有信号。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    为了排除 ASI 输出/录制的问题、请在 ASI 输出路径中插入信号发生器(如图所示)、并验证录制是否正常。

    随附了音调发生器属性的屏幕截图。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    很遗憾、我找不到任何附件...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    好的,现在我可以看到它-在浏览器刷新后:)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    如前所述、连接音调发生器后 、ASI1和 ASI3输出上仍然没有信号...

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Waldemar、

    它看起来不像器件问题。

    这可能是主机端录制设置的问题。 如果 ASI 的 DOUT 线路正在切换、则问题出在主机驱动程序/软件。 这也可能是由于器件配置不完整导致 miniDSP_A 等所需块未加电而引起的问题。 如果您可以访问 EVM、我建议在系统集成之前验证 EVM 上的器件配置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    好的、感谢你的帮助。 我将尝试重现 EVM 的问题。

    此致