This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:请批准我的 TAS5825-SW 申请

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817645/tas5825m-please-approve-my-request-for-tas5825-sw

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5825-SW

你好

我已提交 TAS5825-SW 的申请、 我的 TI 帐户为:Jesse.lee@wtmec.com

请帮助批准!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否介绍一下您可能考虑使用 TAS5825的 bakground 和 project working。 稍后我们可以提供访问权限。

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们的公司 WT 是 TI 的经销商。 我们将针对2x20W BT 扬声器产品调整 TAS5825MEVM EQ。

    因此、我们需要您批准此请求。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户好!

    您是否有本地 FAE 联系人? 如果是、请联系他。 此外、您能否通过电子邮件向我发送您的最终客户信息? 我将授予您访问权限。

    alix-wan@ti.com

    此致、

    Alix Wan。