This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:推荐具有1Vrms 输出的音频 DAC

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TLV320DAC3203, PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817559/tlv320dac3203-recommend-audio-dac-with-1vrms-output

器件型号:TLV320DAC3203
主题中讨论的其他部件:TAS2505PCM5121

大家好、

您能否帮助推荐具有1Vrms 输出的音频 DAC? 谢谢。

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    您是否需要特定类型的输出(耳机、线路、扬声器输出)? 立体声还是单声道输出?

    在单声道差分模式下使用耳机输出时、TLV320DAC3203支持这种输出。 如果您正在寻找扬声器输出、我建议您使用 TAS2505。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们正在寻找立体声输出。 耳机或线路输出应该很好、因为 DAC 输出后面有 D 类放大器。

    此致、

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    在这种情况下、我建议使用 PCM5121。 此音频 DAC 支持高达2Vrms 的电压。 如果模拟增益配置为-6dB、则线路输出将固定为1Vrms (满量程)。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm5121.pdf

    如果您有其他问题或意见、请查看并告知我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.