This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:过流保护和短路保护

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816587/tas5720a-q1-over-current-protection-and-short-circuit-protection

器件型号:TAS5720A-Q1

您好、音频团队、

我的客户对 TAS5720A-Q1有一些问题、如下所示。 请回答以下问题吗?

1.触发 TAS5720A-Q1的 OCE (过流错误)阈值时、进入保护模式的最大传播延迟是多少?

2.在短路保护方面,可以对哪些类型的短路进行监控和保护? 以及如何在内部监控?
  例如、输出接地短路、输出对 PVDD 短路、输出对电池短路、负载短路等

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DY、

      您是否拥有 TAS5720A-Q1 EVM? 如果您手头有的话、通过捕获 FaultZ 和输出、我们可以在 FAUTZ 触发器和输出 HIZ 状态设置之间获得此响应时间、从而使输出短路更容易。

      TAS5720A-Q1没有集成负载 DIAG。 对于 S2G/S2G、它可以获得 OC 保护。 对于电池短路和负载短路、您可能需要外部电路来支持此功能。  

    请参阅以下详细信息:  

    此致

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的快速响应。

    我没有 TAS5720的任何 EVM。
    我想、您的设计团队可能具有这种设计规格。 如果您有、请通过我的电子邮件将此数据发送给我。

    此致、
    Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦发生 OC 故障、PWM 将立即进入保护模式。 通常小于1ms。

    至于短路保护、只有 OCP 可以保护 TAS5720。  

    RDGS、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    谢谢你。

    此致、
    Dy