This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:更改 DSP 系数

Guru**** 2478345 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816625/tas5805m-dsp-coeff-changing

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

你好!

请告诉我如何在上电时更改 DSP 系数。

如果我要更改 TAS5805M 的 DSP 代码、我担心会出现噼啪噪声。

在更改之前操作停机参数是否更好?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅数据表第43页的启动顺序。 您将看到、在器件启动且器件稳定就绪后、将写入 DSP 协同效率。 它不会生成弹出。

    此致

    Linda

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    感谢您的回复。

    我已经了解了该过程。

    但是、在关断时、是否需要通过 I2C 命令设置输出高阻抗以防止噼啪噪声?

    现在我对电路进行解压、如果有必要、我将检查 PVDD 电平并尝试使用电压检测器。

    此致

    Edgard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgard:

    可通过 I2C 配置或 PDN 将 TAS5805设置为 HIZ。 因此、如果 SOC 能够在关断前生成 HIZ 赞扬、则无需额外的 PVDD 电压检测器。

    至于在播放音乐时在线更改 DSP 参数、最好设置为 HIZ、更改 DSP 参数、然后返回播放。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    Thaks 寻求您的支持。

    好的、现在我很高兴知道如何使用 TAS5805M。

    此致

    Edgard