This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:ADC 通道和模拟输入(麦克风)

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816869/linux-tlv320aic3106-adc-channel-and-analog-input-microphone

器件型号:TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

大家好,

 TLV320AIC3106等 TI 编解码器芯片具有2个 ADC 通道和10个模拟输入。

那么、是否可以将10个麦克风连接到此编解码器? 如何操作? 当然也必须使用单端连接?

以及如何同时记录所有它们(10微)?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    尽管数据表中指出有10个模拟输入、但它们只能配置为4个全差分对+ 1个单端对或6个单端输入。

    TLV320AIC3106 无法同时记录所有输入。 系统中只有两个 ADC。 但是、您可以使用混合功能将多个信号混合在一起。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron  

    您确定不能同时记录所有这些内容、因为我 在上一个问题帖子中有这样的问题  

    e2e.ti.com/.../3022592

    Steve Wilson 先生说这是可能的,并取决于 驱动程序的实施 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    我相信我误解了你的部分问题。 抱歉。

    可以同时录制、但不能同时连接10个麦克风。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

    最后、正如您提到的、Aaron 可以在单端模式下连接6个麦克风吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahdi 您好、

    是的、正确。 您始终可以参阅数据表中的第11.3.4节。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron