This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV632EVM:征求 DRV632原理图审阅的建议

Guru**** 2986870 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632, TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/817005/drv632evm-asking-for-the-recommendation-for-the-drv632-schematic-review

器件型号:DRV632EVM
主题中讨论的其他器件:DRV632、 TPA6138A2

大家好、

我们正在寻找竞争对手器件的替代产品。

您是否会对以下原理图提供意见?

原理图链接

两个器件

U5101立体声 HP 或线路输出驱动器

U5201立体声混合至单声道线路驱动器。 驱动器低音扬声器。

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott、

    我的同事将查看这一点。 他将尽快回答。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    对于 U5101、他们可以考虑 TPA6138A2。 对于 U5201、它将是 DRV632。
    这些器件与当前设计中的器件引脚对引脚兼容。

    根据项目时间表、您可以考虑路线图中的一些器件、有一个器件将在与 DRV632/TPA6138A2相同的引脚/封装中同时支持耳机和线路驱动器功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器