This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:在关断模式下无法获得低静态电流

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816513/tas2505-q1-unable-to-get-low-quiescent-current-in-shutdown-mode

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505TPS62740

您好!  

我们在低功耗便携式设备中使用 TAS2505 D 类放大器。 扬声器仅在特定事件期间使用、并且在大部分时间都处于低功耗模式。

我们假设当 RST 被拉至低电平时、静态电流将<5uA、如下表所示:

但是、当我们安装 TAS2505时、我们将测量85uA 的增量。 TAS2505使用 I2C 和 I2S 连接到 STM32微处理器、如下所示:

如您所见、我们使用内部 LDO 生成 AVDD 和 DVDD。

您能帮助我们将静态电流从85uA 降低到额定<5uA 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    您提到的电流值仅在不使用 LDO 时适用。 如第2.8.1.1.1待机模式( http://www.ti.com/lit/ug/slau472/slau472.pdf#page=43 )中所述,当使用 LDO 并关闭所有模块电源时,系统消耗的电流大约为100uA (这与您获得的值类似)。

    但是、为了在 AVDD 上获得大约1.5uA 的待机电流(这是电气特性中提到的值)、您需要禁用 LDO_SEL 引脚(连接到 SPKVSS)。 有关  详细信息,请参阅2.8.1.2.1待机模式部分(www.ti.com/.../slau472.pdf

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 我们确实已经怀疑 LDO_SEL。 我们是否可以在下一个版本中将此引脚连接到 MCU IO、并在我们希望启用放大器时将引脚切换为高电平? 这只是一个选择引脚、它没有任何电源要求吗?

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wesley、

    始终建议将 LDO_SEL 引脚连接到 SPKVDD (或 IOVDD)、而不是 MCU IO。 LDO_SEL 引脚将为模拟和数字电源引脚供电。 MCU IO 无法处理所有电流量。

    我建议使用压控开关、以便在下一个修订版本中将 SPKVDD 或 SPKVSS 连接到 LDO_SEL 引脚。 这样、您就能够降低待机模式下的电流消耗。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢。

    设计中还有 TPS62740、它具有集成负载开关(最大100mA)。 我们将使用该引脚来打开 TAS2505 LDO。  

    此致、

    Wesley