This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2PWPEVM:改用 TPA3140D2 EVM 和 TPA3144D2 IC?

Guru**** 2593990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3144D2, TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816767/tpa3140d2pwpevm-using-tpa3140d2-evm-with-tpa3144d2-ic-instead

器件型号:TPA3140D2PWPEVM
主题中讨论的其他器件:TPA3144D2TPA3140D2

大家好、团队、

我看到 TPA3144D2 IC 没有 EVM、是否可以使用 tpa3140d2pwpevm 、但为 TPA3144D2关闭 IC。 通过查看数据表、可以发现这两种器件引脚对引脚兼容、并且功能相似。 您是否建议在 TPA3144D2评估中执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    TPA3144D2和 TPA3140D2为引脚对引脚封装、大多数规格是相同的。 您可以使用 TPA3140D2 EVM 板来评估 TPA3144。

    此致、

    Derek