This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1773:"VOUTL"""VOUT"终端的绝对最大电压是多少?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816613/pcm1773-what-is-the-absolute-maximum-voltage-of-voutl-and-voutr-terminals

器件型号:PCM1773

 我的一位客户正在将 PCM1773用于其当前产品。

根据他们的信息、  在极少数情况下、PCM1773会在其产品上遇到问题。 断开的端子是 VOUTL 或 VOUTR。

我认为连接到 VOUTL 的任何器件都可能是原因。

我将检查其产品上的 VOUTL 端子摆幅电压。 在此之前、我想知道"VOUTL"和"VOUTR"端子的绝对最大电压是多少。

 请给我回复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    VOUTL 和 VOUTR 不应超过电源电压 VCC 和 GND 的0.3V。   

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Paul:

     非常感谢您的回复。

     此致、

     Kazuya。