This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:如何同时实现"模拟输入或 I2S 输入、线性输出和 I2S 输出(&quot);

Guru**** 2478025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/816415/tlv320aic3254-how-to-implement-analog-in-or-i2s-in-line-out-and-i2s-out-simultaneously

器件型号:TLV320AIC3254

您好!

我的客户一次需要一个模拟输入或 I2S 输入、 同时需要线性输出和 I2S 输出、

我通过 CS 工具配置了音频输入和音频输出设置、启用模拟输入和 I2S 输入、以及启用线性输出和 I2S 输出。

但结果是、当我同时输入模拟和数字、将模拟输出 输出单独输出到 I2S、将数字输出单独输出到线性输出时。

那么、我错过了什么配置来设置呢?

您是否有一些演示代码可供参考? 请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、  

    如果您使用 AIC3254CS GUI,则模拟旁路的控件位于 Analog settings>> AUDIO OUTPUTS (模拟设置>>音频输出)下  

    输出必须分配 MAL 和 MAR 输入, 然后必须禁用 MAL 和 MAR MUTE。

    此致、

    -Steve Wilson